Operator Library: Hardware Platform
此算子表示单色线阵 GigE Vision 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 该算子需要一个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 请在资源对话框中设置相机的资源索引。 资源索引 0 将相机映射到端口 0,索引 1 映射到端口 1,以此类推。 请参阅 “设备资源的分配” 以获取更多信息。
可以配置此算子以支持 GigE Vision 标准指定的不同数据格式。 下图说明了这些数据格式。

打包格式需要 3 个字节来传输 2 个像素。 MONO8 和 MONO8_SIGNED 每个像素仅需 1 个字节。 MONO10、MONO12 和 MONO16 每个像素需要 2 个字节。
注意
- MONO8_SIGNED 由算子作为 MONO8 进行管理,输出链路格式将设置为 UNSIGNED 类型。 如果需要 SIGNED 链路,请使用 CastType 算子并将链路类型更改为 SIGNED。
- Bayer 格式可以映射到这些 Gray 格式,因为相机算子不会解释像素内容。
将参数化格式转换为与相机算子的参数化输出链路格式相匹配。 输出链路可以配置为多种 Bit Width。 如果相机格式的 Bit Width 高于输出链路中的参数化 Bit Width,则通过在较低位位置添加位来执行转换。 但是,如果相机格式的 Bit Width 小于输出链路可用的位数,则仅使用最高有效位。
此外,必须在输出 link 中指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像尺寸可能会更小,但不得超过此参数化最大值。 对于 1D 图像协议,高度将被忽略。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {8, 10, 12, 14, 16} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 4 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE1D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

上一页